欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

采用链条的传动机构(运动机构的结构设计-35)

  • 2022.05.09 19:41:18
  • 米思米
  • 3521

  工件输送机的皮带通常是以恒定的低速运动,因此在这里采用减速比为60的带减速机感应电机作为驱动源。为了高效率地将该动力传递到使输送带移动的平带轮,此处使用了链条传动机构(【照片1】)。

采用链条的传动机构(运动机构的结构设计-35)

(1)链条传动机构的特征对比

  下面是代表性的传动方式对比表。为了确保具备高传动效率且易于设计(轴距有一定的自由度),选择链条传动。

性能对比项目

链条

同步皮带

齿轮

轴间距的自由度

○

○

××

传动效率

◎
(98%以上的效率)

○

○

同步性能

○

○

◎

噪音、振动

×

△

×

保养

×

(必须加润滑油)

◎

×

(2)链轮链条的设计方法

  由于是低速,链条承受的载荷不大,所以这里省略载荷计算的相关说明。
   进行链轮齿数和链条链节数的设计时,可按以下流程计算得出。当使用链条时,为了确保安全,需要设置保护罩。

     1.确定电机轴与动力侧平带轮轴之间的轴间距

     2.确定2个链轮的齿数比(速比)

     3.决定齿数较少的链轮侧的齿数<参见注释>

     4.根据速比确定另一个链轮的齿数

     5.从链轮、链条的产品手册中选择产品系列

     6.根据以下公式计算出链条长度的节数


采用链条的传动机构(运动机构的结构设计-35)

■案例

  当电机轴与皮带轮之间的距离=100mm,链轮的齿数比=1:1,齿数=32时

采用链条的传动机构(运动机构的结构设计-35)


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities